结果:找到"SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片",相关内容1000条
  • FAT32文件系统详细分析(格式化SDnand/SD卡)
  • 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock)及BS区分析3.1.2FSInfo结构扇区分析3.1.3引导扇区剩余扇区3.1.4备份引导扇区3.1.5保留区剩余区域3.2分区偏移及大小计算3.3FAT区分析:3.3.1FAT13.3.2FAT23.4数据区分析:4.总结1.前言续上一篇文章:FATFS文件系统详解:关于如SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备在上一篇文章,我们已经对FAT文件系统有了一个详细的介绍,但由于FAT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SPI NAND FLASH SDNAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-03 18:00:00
  • FATFS文件系统详解:关于SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备
  • 文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计算4.4FAT子类型确认4.4访问FAT条目4.5文件与簇之间的关系4.6FSInfo扇区结构及备份引导扇区4.7FAT目录4.7.1SFN短文件名目录4.7.2LFN长文件名4.7.3LFN系统对于SFN的兼容5.分区分析5.1保留分区分析5.2FAT区分析5.3根目录区分析5.4数据区分析5.5新增文件测试6.总结1.简介在早期计算机刚发展的时候,那时候硬盘大小、flash设备容量都比较小,随着技术的不断迭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND FLASH,TF,SD 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-07 17:42:00
  • SDNANDFLASH:什么是pSLC?
  • 一、什么是pSLCpSLC(Pseudo-SingleLevelCell)即伪SLC,是一种将MLC/TLC改为SLC的一种技术,现NandFlash基本支持此功能,可以通过指令控制MLC进入pSCL模式,存储时在MLC的每个单元中仅存储1bit数据,使MLC拥有SLC的性能,同时具有MLC的性价比。如图所示,单个单元中,MLC可以存储2bit数据,单个单元可以拥有4种状态,当进入pSLC模式后,仅保存1bit数据。二、各NANDFLASH的特点MLC常用制程为15nm,擦写次数约为3000次,改为pSLC模式后约为2万次。三、pSLC的优缺点pSLC具有以下优点:(1)与相同容量下的SLC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD PSLC NAND flash 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-08-11 11:20:00
  • stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
  • 文章目录stm32CubeMx实现SD卡/SDnandFATFS读写测试1.前言2.环境介绍2.1软硬件说明2.2外设原理图3.工程搭建3.1CubeMx配置3.2SDIO时钟配置说明3.2读写测试3.2.1添加读写测试代码3.3FATFS文件操作3.3.1修改读写测试代码3.4配置问题记录3.4.1CubeMx生成代码bug3.4.2SD插入检测引脚配置4.结束语1.前言SD卡/SDnand是嵌入式开发中常为使用的大容量存储设备,SDnand虽然当前价格比SD卡高,但胜在价格、封装以及稳定性上有优势,实际操作和SD卡没什么区别。测试过程中使用的是CS创世SDNANDFLASH由深圳市雷龙发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,,,,SDNAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-06-09 16:34:00
  • 单板硬件设计:存储器(NANDFLASH)
  • 在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:1、存储器介绍存储器的分类大致可以划分如下:ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。1.1存储器ROM介绍rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,,,,SDNAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-19 16:27:00
  • 基于STM32+CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试(下篇)
  • 四、移植FATFS文件系统前面第3章,完成了SDNAND的驱动代码编写,这一章节实现FATFS文件的移植。4.1FATFS文件系统介绍(1)介绍FatFs是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。(2)特点【1】Windows兼容的FAT文件系统【2】不依赖于平台,易于移植【3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDFLASH,SD NAND FLASH,EMMC, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-03 15:23:00
  • SDNAND的SDIO在STM32上的应用详解(下篇)
  •   七.SDIO外设结构体其实前面关于SDIO寄存器的讲解已经比较详细了,这里再借助于关于SDIO结构体再进行总结一遍。  标准库函数对SDIO外设建立了三个初始化结构体,分别为SDIO初始化结构体SDIO_InitTypeDef、SDIO命令初始化结构体SDIO_CmdInitTypeDef和SDIO数据初始化结  构体SDIO_DataInitTypeDef。这些结构体成员用于设置SDIO工作环境参数,并由SDIO相应初始化配置函数或功能函数调用,这些参数将会被写入到SDIO相应的寄存器,达到配置SDIO工作环境的目的。  至于为什么需要一个命令结构体与数据结构体,就是为了方便我们配置S...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND FLASH,EMMC,,,tf 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-08 17:30:00
  • 如何用SDNAND解决TF卡所遇到的问题?
  •   雷龙发展是专业做存储产品的供应商,跟客户沟通过很多关于存储方面的问题。不知道大家在使用小容量T卡的时候,是否有遇到以下的一些问题:  1、T卡的尺寸(体积)太大了怎么办?  2、T卡的接触不良,容易产生松动。甚至出现最终产品在出厂到最终用户的运输途中,由于T卡接触不良导致产品不良被退回。  3、T卡非常不好焊接。  4、T卡是可插拔的。总是担心数据会被复制出去。  5、从市面上采购的T卡品质不是太好,质量参差不齐,一批好、一批又不好。  6、系统总是提示找不到T卡。  7、系统总是提示要格式化T卡。  针对1234类的问题,这个是T卡本身技术标准决定的。它本身就是为一个可插拔的模组而设计...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDFLASH,SD NAND FLASH,EMMC,, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-09 17:50:00
  • 使用RTOS系统如何选取大容量存储芯片NANDFlash
  •   随着物联网的兴起,很多产品都要求启动速度快、功耗低、响应及时。所以RTOS(比如RT-Thread)得到了越来越广泛的应用。本身RTOS系统是面向专且精的产品,因此系统的镜像都是非常小的,基本<10MB、甚至<1MB的。但有时候开发者因为如下的需求:  1、使用GUI界面需要存储图片  2、需要存放一段启动或提示语音/视频  3、系统需要嵌入一些协议栈等原因,系统IMG变得很大,用NORFlash就不太够用了。  这个时候就需要采用NANDFlash,但使用RawNAND也存在几个问题:1,需要CPU支持并口;2,需要CPU做EDC/ECC,坏块管理,平均读写等操作。使用RT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDFLASH,SD NAND FLASH,EMMC,,,NOR FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-21 17:49:00
  • 贴片式SD卡与eMMC该如何选择?
  • 最近我们接触到一些客户,本来客户计划使用eMMC,但总觉得哪里不满意。后来跟客户做了深入沟通。你们真实的想要什么样的eMMC呢?他们给出的答案有:尺寸最小的eMMC;最方便焊接的eMMC;最小容量的eMMC;pin脚最少的eMMC;功耗最低的eMMC;擦写寿命最长的eMMC;使用SLCNAND晶圆的eMMC;性能最稳定的eMMC等。 我们根据客户的要求进行了分析,觉得SDNAND更适合这些客户。贴片式SD卡和eMMC在架构上,类似亲兄弟,都是内置NANDFlash晶圆+NANDFlash控制器+Firmware。那它们又有哪些不一样呢?在这里把贴片式SD卡和eMMC特性列出来,大家就会明白了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDFLASH,SD NAND FLASH,EMMC,, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-13 17:11:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: